This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:当电机开始旋转时、电路板与 GUI 断开连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A-Q1, MCT8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541321/mct8316aevm-board-disconnects-from-gui-when-motor-start-spinning

器件型号:MCT8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCT8316A

工具/软件:

我正在使用 MCT8316A-Q1 GUI v1.1.4 设置 MCT8316AEVM 板、用于控制 VCI 11000 kV 电机 VCI 火花 1102 电机 11000KV/13000KV/21000KV(2 个)- VCI 爱好。使用默认设置时、电路板不会旋转电机、因此我尝试输入电机参数并增加 PWM 频率来进行故障排除。 随着我逐渐提高频率,电机能够旋转,但在它开始旋转后,我就遇到了连接问题 — 电路板会自动与 GUI 断开连接。 尝试重新连接未解决问题、因为只要电机运行、连接问题就会继续存在。 我在几个高 kV 无人机电机上观察到了同样的行为:提高 PWM 频率可以让电机开始旋转、但电路板会尽快与 GUI 断开连接。

我附上了电机参数、硬件电路板连接设置和连接问题的屏幕截图。 您能否提供有关此问题的可能原因的建议? 谢谢你。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否监控 AVDD、降压输出、VCP?

    是否发生了热关断或过载?

    发生这种断开连接时、负载是什么?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:  

    感谢您的答复。 是的、我在监控故障状态、似乎显示了错误 Bulk_regulator_involtage。  电机在空载的情况下运行、电源的电流保持在限值以下、因此我没有观察到任何过热的迹象。 电压和电流均根据电机规格表进行设置。  

    在某些情况下、电机确实会在不与 GUI 断开连接的情况下开始旋转、状态显示为“MOTOR_START",“,但、但没有任何其他参数的读数、我无法调整 I2C 速度命令(无论百分比如何,电机以相同速度旋转)、并从虚拟示波器获取任何读数。  

    此致、  

    凯嘉公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaija:

    我将进一步研究这一点、然后返回给您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:  

    我只是想跟进一下、看看您是否有任何更新。 谢谢!

    凯嘉公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaijia:

    有一个问题、您是否记录了 I2C 连接在多大电机转速(频率)下断开的情况?

    您能否探测 VBK 测试点并看到在任何一点降压电压下降?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.