This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:PGND 和放大器;SGND 连接

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548333/drv7308-pgnd-sgnd-connection

器件型号:DRV7308


工具/软件:

您好团队:

我的客户快速提出了关于 PGND 连接的问题、

所有这些 PGND 引脚是否都应连接到电源 GND?

客户提到它们会连接到电源和信号 GND、但客户想知道、是否某些引脚更好地连接到信号 GND。

例如、他们假设 71、70 等引脚最好连接到 PGND、但对于 27、28 或 29 等引脚、连接到 SGND 是否更好?

如果性能有任何差异、请告诉我。

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    所有 PGND 引脚(包括焊盘 66、70 和 71)均在内部进行电气连接、因此我建议将所有 PGND 引脚连接到 PCB 上的同一接地平面。  

    此致、

    Anthony Lodi