This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:DRV8434 和 DRV8424 之间的区别

Guru**** 2581025 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424, DRV8434, DRV8434EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1547040/drv8434-the-different-between-drv8434-and-drv8424

器件型号:DRV8434
主题中讨论的其他部分:DRV8424、、

工具/软件:

您好、

请 帮助您提供 DRV8434 和 DRV8424 之间的区别、我们使用的 是 DRV8434、我们认为 DRV8424 是一款低成本解决方案、以及如何修改设计以改用 DRV8424、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    DRV8424 与 DRV8434 引脚对引脚兼容。 从而无需更改布局。 此外、这些驱动器具有相同的控制接口、因此可以使用现有的接线和引脚 Strap 配置。 不过、与 DRV8434 支持的 48V 电压相比、DRV8424 的额定电压为 33V。 如果 VM 上的元件满足 DRV8424 的额定电压、则无需调整其大小。  

    此致、

    Ahyiyah                                                                                                                                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahyiyah:

    感谢您的支持。

    现在、DRV8343 有了新问题、我们将 M0 和 M1 设置为 微步 进配置、1/128 步进没有问题、但 1/256 是故障。  

    您能帮助提供我们可以评估的 1/256 使用指南吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我有几个问题。

    您是指 DRV8434 吗? 示波器是否会在 1/256 模式下验证 M0 = DVDD(逻辑高电平)且 M1 悬空? 您能否确认使用的是我们的 EVM 还是您自己的电路板? 最后是使用 GUI 还是使用外部控制器来设置模式?

    提供了 DRV8434EVM 和 GUI。 与 1/128 步进频率值相比、将步进频率加倍、并在启用智能调优衰减的情况下将 VREF 和 IFS 值设置为电机额定电流的 60-90%可能会解决该问题。

    此致、

    Ahyiyah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahyiyah:

    我们已经解决了这个问题、非常感谢。