This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:DRV3901-Q1 关断状态诊断序列

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549112/drv3901-q1-drv3901-q1-off-state-diagnostic-sequence

器件型号:DRV3901-Q1


工具/软件:

您好:
我想问一个有关 DRV3901-Q1 关断状态诊断序列的问题。 它是否需要禁用 TRG 1 和 2 引脚以避免爆炸保险丝错误展开?
如果未禁用 TRG 引脚并且在关断状态下请求了触发序列、诊断是否会执行部署并且诊断中止?  

谢谢您、

M. Razvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Razvan:

    感谢您的问题。

    在关断状态诊断期间、如果可以接收到部署命令并且器件将进入部署、因为部署具有更高的优先级  

    希望这一点澄清。

    谢谢、

    ibinu