This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:触发 Ip 后、OUT 端的输出电流是否仍会增大?

Guru**** 2518070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1547697/drv8251a-will-the-output-current-at-the-out-end-still-increase-after-triggering-it-rip

器件型号:DRV8251A


工具/软件:

您好、

当客户现在检测到 DRV8251A 芯片的 OUT1 和 OUT2 短路时、首先触发芯片的 Itrip、然后触发 IOCP。 以前、当其他芯片短路时、直接触发 IOCP。 我是否可以询问导致此当前变化的原因? 触发 It rip 后、OUT 端的输出电流是否仍会增加?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:  

    感谢您与我们联系。  

    如果电流超过 IOCP(最小值:4.1A 或 3.7A) 的时间超过 tOCP(典型值:1.5us)、则将触发 OCP。  如果此模拟电流限制的持续时间超过 OCP 抗尖峰脉冲时间 (tOCP)、则会禁用 H 桥中的所有 FET。 在 OCP 重试周期 (tRETRY) 过后、驱动器将重新启用。  

    在您共享的捕获中、VOUT 电压在 tOCP 值期间为高电平  、这不是应禁用 H 桥中所有 FET 的预期行为。  

    您能否解释一下短路是如何实现的?

    此外、请放大下方突出显示的区域以查看当前周期持续时间有多长。 如果 tOCP 小于 1.5us、则不会触发 OCP。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    我首先解释一下您的问题和此测试波形:
    ① 图中的 Δ V、VOUT 测量电源电压 VM、并使用 5V 电源。
    ② 短路方法:使用小型断路器 IC65N 对 OUT1 和 OUT2 短路。
    ③ 短路前第一段电流不符合 1.5 μs 的持续时间。 我们设置的 Itrip 电压值为 1.6A。 有关更详细的波形、请参阅下图。 前两个图显示了开始触发 Itrip 时的波形、最后两个图显示了触发 IOCP 时的波形。  

    我的问题是:为什么短路后不直接触发 IOCP? 触发 Itrip 并激活保护后、电流增加、然后触发 IOCP。 在之前的短路条件测试中、始终直接触发 IOCP。 我对这种电流变化感到非常困惑。 请给出解释。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Gao、  

    感谢您提供所捕获的内容。

    我的问题是:为什么短路后不直接触发 IOCP? [/报价]

    如果电流超过 IOCP(最小值:3.7A)的时间超过 tOCP(典型值:1.5us)、则将触发 OCP。  如果此模拟电流限制的持续时间超过 OCP 抗尖峰脉冲时间 (tOCP)、则会禁用 H 桥中的所有 FET。  提供的捕获结果表明、短路持续时间不足以触发 OCP。 捕获显示短路时间小于 1.5us (0.78us)、这不足以触发 OCP。  

    在先前的短路条件测试中、始终直接触发 IOCP。 我对这种电流变化感到非常困惑。 请提供说明

     TOCp 的典型值为 1.5us、但最小值可以小于 1.5us。 这可能会导致触发 OCP 的速度超过 1.5us。 为了更好地提供帮助、您能为我们提供波形捕获吗?  

    此致、  

    Mojtaba.

    [/quote]