This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:降压输出为 22.5V、而不是 5V

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549195/drv8302-buck-output-at-22-5v-instead-of-5v

器件型号:DRV8302


工具/软件:

您好、

我使用 DRV8302 制作了一个 PCB、我已经使用了下面的原理图。

当我对 PVDD 施加 24V 电压时、降压转换器的输出约为 22.5V、而不是 5V。 我还有一个使用相同原理图的参考设计、它能够以 24V 输入正确输出 5V 电压。

有什么想法、为什么我会在新设计中看到这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现问题时、VSENSE 连接到 3.3V 而不是 5V。