This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:通过导线使用 MCF8316AEVM 来控制并将.json 上传到 MCF8316A 的新设计 PCB

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548857/mcf8316a-using-mcf8316aevm-through-wire-to-control-and-upload-json-to-new-design-pcb-of-mcf8316a

器件型号:MCF8316A


工具/软件:

您好的团队、

我是否可以通过线路使用 MCF8316AEVM 来控制.json 并将其上传到 MCF8316A 的新设计 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    是的、您可以将 I2C 线路 (SCL、SDA、GND) 连接到 PCB 并使用。

    谢谢、此致  

    文卡塔德里