This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:LM5007 的低温问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532134/lm5007-the-low-temperature-issue-for-lm5007

器件型号:LM5007


工具/软件:

您好、

当产品在–20℃ 下工作时、LM5007MMX/NOPB 的输入电压约为 22V。 降压的 12V 输出将断电、在大约 200ms 的断电后、

它将恢复输出 12V。 大约恢复一分钟后、12V 电压将再次断电、并重复此循环。 LM5007MMX/NOPB 的结温为–40 至 125℃、该问题仅在–20℃ 处出现。

在室温和 60℃ 下不会出现这样的问题。 我想确认 LM5007MMX/NOPB 在–20℃ 下是否工作异常

下面是我们用于评估的原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 在多大的负载/负载范围下发生这种情况?

    2) 多个设备是否出现此问题? 您是否尝试过用另一个设备更换主板上的设备并进行检查?

    3) 您是否可以发送 SW、VOUT 和 BST-SW 的波形来观察该问题?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    请参阅以下内容:

    1) 在多大的加载/加载范围发生此情况?

    12V 输出流经继电器线圈、12V 电压降至 5V、为 CPU 供电。 负载电流约为 130mA;

    2) 多个设备是否会出现此问题? 您是否尝试过用另一个设备更换主板上的设备并进行检查?

    当前被测试的两个电路板都遇到了这种情况、其中一个电路板也在室温下出现这种情况、

    但概率相对较小。

    3) 您能否发送 SW、VOUT 和 BST-SW 的波形、在其中发现问题?

    波形图如下所示:通道 1 是 SW 电压、通道 2 是 BST 电压、通道 3 是 BST-SW 电压、

    通道 4 是 L35 之后的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否发送完整的原理图? 输出端和输入端的一些元件在原始图像中已被切断。

    另外、您能否再次确认黄色波形是否是 SW 引脚上的波形(在 L35 之前)? 因为即使输出正常、我也看不到任何开关、这看起来与 VOUT 相同。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    请参阅以下原理图:

    是否再次确认黄色波形位于 SW 引脚(L35 之前)? 因为即使输出正确、我也看不到任何切换、它似乎与 VOUT 相同。

    是、 黄色波形是 SW 引脚上的波形(在 L35 之前)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将查看原理图、然后返回给您。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    如有任何问题、请查看我们的原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    VCC 电容器的建议值为 0.1uF。  我无法计算自举电容值、但如果不是 0.01uF、请将其更改为该值。

    您能否进行这些更改并重试?

    您还需要一个纹波注入电路来实现稳定的开关。 不过我认为这不会导致手头的问题。 有关实现方法、请参阅 7.3.9。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    我们复制了参考设计、即 VCC 电容器为 0.1uF、 SW-BST 的自举电容器为 0.01uF、这种情况没有改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您能给我发送一个室温下 SW 和 VOUT 的波形吗? 在哪些情况下没有看到此问题?

    奇怪的是、在调节输出电压时、此处不可见开关(标记为红色圆圈)。 从波形来看、SW 看起来像跟随 VOUT。 您是否还可以将降压转换器与下游继电器线圈隔离、并尝试在更高的负载下运行、例如 500mA 并发送 SW 和 VOUT 波形?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    对此有任何更新?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    很抱歉、客户工程师将测试规范。 并尽快向我们提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    当然、当您听到时、请告诉我。

    此致、

    Niranjan