This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-AM2BLDCSERVO:BP-AM2BLDCSERVO

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-AM2BLDCSERVO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546400/bp-am2bldcservo-bp-am2bldcservo

器件型号:BP-AM2BLDCSERVO


工具/软件:

您好的团队、
  此 EVK 套件中的 BP-AM2BLDCSERVO 为何编码器信号通过 MCU-485?我们可以直接连接到 RS 吗?

谢谢

Jayakeerthana P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通常、编码器通信是半双工的。 TX/RX 之间的切换由  BP-AM2BLDCSERVO 中的 RS 485 处理。  

    如果您直接连接到 MCU、则将无法满足该半双工要求、因为我们的引脚上有 RX、TX、TX_EN。

    此致

    Dhaval