This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:如何改善短路问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1537472/drv11873-how-to-improve-the-short-circuit-issues

部件号:DRV11873


工具/软件:

尊敬的团队:

客户电路板上存在浪涌导致的短路问题 (PWM 和 GND、FG 和 GND)。 他们更改了电阻器和电容器值、类似于下面的附件、但并没有 完全改进。 是否有任何改进的想法? 请让我知道如何改进它。

e2e.ti.com/.../8270.Schematic-and-Layout.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我将验证原理图并明天恢复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    是否有任何更新? 客户正在等待您的反馈、因此请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    原理图:

    您是否可以重新检查网络中的 FG 是否正确、FG 之间有 RJ1 正在连接、而其他下一个无法正确读取。

    CS 电阻是 6.8k、这是用于 1A 限制吗? 如果是、则没问题。

    此外、我建议将 FR 接地、以便不会出现噪声问题、因为悬空或接地始终是正向。

    布局:

    位置很好、我 在 PDF 中看不到跟踪信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    感谢您的反馈。 让我与客户核对您的积分。 您能推荐这方面的改进点吗? (例如,用于浪涌保护的 TVS 二极管)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    TVS 是一个很好的考虑因素、另外电容器大小调整也有帮助。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    感谢您的支持。 他们正在测试包括您的建议在内的几种方法。

    此致、