This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:HC-C2-KIT:较新的类似设计套件

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549111/drv8301-hc-c2-kit-newer-similar-design-kit

器件型号:DRV8301
主题:DRV8323 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 在测试设置中使用 DRV8301-HC-C2-Kit 来进行电机控制和快速原型设计、以设置验证设置。

很遗憾、 DRV8301-HC-C2-Kit 已损坏、不再可用。

您可以推荐哪款具有类似额定功率的 Launchpad 或开发套件?  

接口应该是更好的 PWM 控制、并且电机驱动器应集成电流检测放大器。 到目前为止、每相的额定电流为 60A 峰值。 越高越好。

最好的情况是、它具有与 DRV8301-HC-C2-Kit 相同的控制卡适配器接口。 客户有一个适配器卡、用于将其连接到快速原型设计设置。 最好的情况是、他们可以重复使用该卡、如果没有、他们可以设计一个新卡来相应地对信号进行布线。

感谢您的建议!

此致、

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    DRV8323 我认为是下一代器件、但该评估模块的额定电流不是 60A、我不认为我们的任何 EVM 的额定电流是 60A。 客户是否计划使用我们的器件设计电路板?他们是否只想使用 EVM?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    客户希望将 TI 器件用于该应用。 他们已经将 DRV3233 用于即将推出的系列项目、但这符合 FuSa 标准并采用 SPI。 无法正常运行、因为他们只想快速启动电机并对其进行评估。

    我知道、我们没有任何额定电流大于 60A 的电路板。 在这种情况下、我可能会建议客户基于 DRV8323 构建自己的电路板。

    谢谢、

    Michael