This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DRV8262 和 DRV8962 作为 DRV8432 的替代产品的差异

Guru**** 2518690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548414/drv8262-differences-between-drv8262-and-drv8962-as-alternatives-to-drv8432

器件型号:DRV8262
主题中讨论的其他器件:DRV8962

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户考虑将 DRV8262 或 DRV8962 作为 DRV8432 的替代产品。
他们提出了以下问题。
您能否证实我们对每个问题的解释是否正确?


1.关于两种器件的控制模式,您能解释一下 PH/EN 和独立 1/2 桥之间的具体区别吗?

  • DRV8262:PH/EN
    这是 DRV8262 中使用的 H 桥控制方法之一。 它是一种使用两条信号线 (PH 和 EN) 来控制电机旋转方向和速度的简单接口。

  • DRV8962:独立 1/2 桥
    DRV8962 包含四个半桥驱动器、这些驱动器均可进行独立控制。 例如、是否可以通过以下方式配置器件?

    • 分别驱动四个电磁阀或阀门
    • 驱动两个有刷直流电机
    • 驱动一个步进电机
    • 驱动一个 BLDC 电机(三相)
    • 驱动一个或两个珀耳帖元件 (TEC)

2.关于 DRV8262 数据表第 1 页所述的峰值电流、这意味着什么?

  • 双路 H 桥模式
    DRV8262 包含两个内部 H 桥、从而能够独立驱动两个有刷直流电机。 每个电机可接收高达 8A/16A 的峰值电流。

  • 单路 H 桥模式
    该模式将两个 H 桥并联、从而为单个电机提供更高的电流。 在该配置中、可提供高达 16A/32A 的峰值电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Okutsu-san,

    感谢您通过此论坛联系我们。

    我们的客户正在考虑将 DRV8262 或 DRV8962 作为 DRV8432 的替代产品。

    能否提供负载信息和 VM 工作电压及其电流要求?

    [引述 userid=“442710" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548414/drv8262-differences-between-drv8262-and-drv8962-as-alternatives-to-drv8432 DRV8262:PH/EN
    这是 DRV8262 中使用的 H 桥控制方法之一。 它是一个使用两条信号线 (PH 和 EN) 来控制电机旋转方向和速度的简单接口。[/报价]

    这是驱动 BDC 电机的优选且常用的控制模式。 EN 输入由 PWM 0 至 100%驱动以进行速度控制、PH 输入为高电平或低电平以进行电机方向控制。 当 EN = 0 时、输出将处于再循环模式或制动/慢速衰减。

    [引述 userid=“442710" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548414/drv8262-differences-between-drv8262-and-drv8962-as-alternatives-to-drv8432

    DRV8962:独立 1/2 桥
    DRV8962 包含四个半桥驱动器、这些驱动器均可进行独立控制。 例如、是否可以通过以下方式配置器件?

    • 分别驱动四个电磁阀或阀门
    • 驱动两个有刷直流电机
    • 驱动一个步进电机
    • 驱动一个 BLDC 电机(三相)
    • 驱动一个或两个珀耳帖元件 (TEC)
    [/报价]

    所有这些应用都可以通过 DRV8962 实现。 请参阅数据表部分的 应用和实现。 驱动直流电机时、与 DRV8262 相比、DRV8962 行为将有所不同,因为电流斩波的完成方式有所不同 — 请参阅数据表中的电流检测和调节部分。 这两个器件在 tOFF 期间的电流再循环是不同的。 对于 BDC 电机和步进电机、DRV8262 将更适合与 DRV8962 相比、由于 tOFF 架构差异、它可能无法在低电感和低 DCR BDC 或步进电机下进行适当的电流调节。 DRV8962 数据表中提到了该问题 — 如下所示。 由于 tOFF 架构的差异、DRV8262 不存在此限制。  

      

    关于 DRV8262 数据表第 1 页所述的峰值电流、这意味着什么?

    这是在不触发 OCP 的情况下可以支持的短时峰值电流、例如 BDC 电机的启动浪涌电流。 这些电流值是其各自数据表中的 IOCP 最小值规格。 在没有 TSD 热关断的情况下可以支持的最大连续电流取决于应用的热设计、PWM 开关频率和环境温度 TA。 采用 DDW 封装时每个电桥的该电流为≤5A、采用 DDV 封装时每个电桥的该电流为≤10A。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细说明。

    我会向客户解释。

    此致。