This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:无法使用 LPMSPM03507 和 AMP 旋转 BLDC 电机;DRV8329AEVM

Guru**** 2520660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548271/drv8329aevm-not-able-to-spin-bldc-motor-with-lpmspm03507-drv8329aevm

器件型号:DRV8329AEVM


工具/软件:

尊敬的支持团队:

正在根据连接的链路进行硬件配置来运行 BLDC 电机。
通用 FOC - DRV8329 栅极驱动器用户指南—通用 FOC 电机控制用户指南 1.00.xx 文档

MSPM0LP3507 从连接的链接中加载固件
TI Clang 编译器

根据连接的链路使用 GUI
MSPM0G 通用_ FOC GUI

使用附加配置


电机概要参数。

电机参数
序号 项目 人员 参数
1. 额定电压 V. 12 伏
2. 额定电流 a. 2.4%±12%
3. 额定转速 转速 5000±8%
4. 无负载速度 转速 5500±10%
5. 空载电流 a. 0.60±40%
6. 电机额定功率 W 32 瓦
7. 电压范围 V. 8.5 ~16
8. 最大电流 a. < 12.2.
9. 最大峰值电流(浪涌电流) a. < 8.
10. 启动时间 < 400ms
11. 极点数量 - 4.
12 插槽数 - 6.
13 相位数 - 三相
14 相电阻相关 m Ω 415±3%
15 相电感 415±3%
16 电机类型 - 无传感器

指导您如何驱动电机。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我与团队确认一下、稍后再回复您。

    此致、
    彼得