This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:SC 至 BATT

Guru**** 2518710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548646/drv8244-q1-sc-to-batt

器件型号:DRV8244-Q1


工具/软件:

在对 DRV8244(配置为独立半桥)执行电池短路 (SC 至 BATT) 测试时、在驱动器被禁用之前测得的峰值电流为 50.3A。 不过、根据数据表、DRV8244 HW 型号的过流保护 (OCP) 阈值规定最高为 40A。鉴于该器件还包含模拟电流限制电路、为什么观察到的峰值电流明显高于规定的 OCP 阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

     一旦电流超过 OCP 阈值、就会开始一个抗尖峰脉冲时间。 在抗尖峰脉冲时间内不会禁用输出、如果输出电流在抗尖峰脉冲时间后仍高于 OCP 阈值、则会触发 OCP 故障。 在该 器件的硬件版本中、典型的抗尖峰脉冲时间为 6us:

    此致、

    Joshua