This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:该电路板是否有与 Launch-XL F280049C 兼容的更高电压版本?

Guru**** 2518690 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261, BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305, LAUNCHXL-F28069M, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549226/boostxl-drv8305evm-is-there-a-higher-voltage-version-of-this-board-compatible-with-the-launch-xl-f280049c

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8305、LP-AM261、 LAUNCHXL-F28069MDRV8353

工具/软件:

您好:

我正在为我们制造的电机设计一个 FOC 系统、并希望将 FOC 作为其他控制方法和/或 QA 的研发测试过程、以便我们可以根据控制测试策略验证电机的元件。 为此、我购买了 F280049C。我对实施 BOOSTXL-DRV8305EVM 来驱动电机、证明 FOC 是可行的方法充满信心、但想知道 TI 是否提供了更高电压版本、或者是否需要使用 DRV8305 设计新的驱动器板、我们想寻找介于 90-100V 之间的器件。  

除此之外、我想知道 BOOSTXL-DRV8305EVM 是否与 Launch-XL F280049C 兼容、或者我是否需要购买 LP-AM261 评估板、这是 BOOSTXL-DRV8305EVM 页面上的内容。

谢谢您、

Nathaniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nathaniel、

    感谢您联系我们。

    根据网站上的信息、我看到 LAUNCHXL-F28207F 的开箱即用 DRV8305EVM 可用于 InstaSPIN-FOC、或者最多两个 BoosterPack 可与 LAUNCHXL-F28069M 结合使用。

    如果您想使用 F280049C、您可以这样做、但必须以蓝线连接到 DRV8305EVM 上的接头。

    您可以使用此图查看引脚排列、以实现正确的连接

    此外、关于所需的更高电压、您能否澄清 90-100V 是否是 VDRAIN MOSFET 电压?

    DRV8305 器件的电源引脚 (PVDD) 的绝对最大值为 45V。

    您可能需要查看我们的一款额定电压更高的器件 DRV8353、它在 VM 上的绝对最大值为 80V、在 VDRAIN 上的绝对最大值为 102V。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,约瑟夫,谢谢你这么快回到我!
    我认为这是 VDRAIN MOSFET 电压、或者至少是我们运行的电机的工作电压、因为它们通常足够大、可以对我们要测试的模型以 0.8A 到 1.2A 的电流拉取 85-100V。 电源电压为 45V 很好、我认为这不会给我们带来问题。  

    此外、我注意到在 Launch-XL F280049C 的设置中、Motor Control SDK 是代替 insta-spin FOC 设置的首选选项、主要是因为我们必须根据工程规范对电机 FOC 控制所涉及的参数进行编程控制、这不仅足以使其与 FOC 一起旋转、还足以控制后端过程、从而了解 FOC 如何获得这些旋转电机。  

    请告诉我额定电压较高的器件是否具有 DRV8353 等器件型号、感谢 LAUNCHXL-F28207F 的输入

    另外、就 BoosterPack 而言、这一切看起来都是什么样子的? 我有点不熟悉选择使用 LAUNCHXL-F28069M 而不是 LAUNCHXL-F28207F 时所涉及的权衡或决策。在这种情况下、一个能够使用两个 DRV8353/DRV8305 运行两个电机、而另一个只能运行一个电机吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、探究 DRV8353 是否有有助于其实施的评估板、或者是否只有 DRV8305 评估板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nathaniel、

    根据 VDRAIN 也高达 90V、我认为 DRV8353 更适合您的应用。 现在我要检查一下、DRV8305 上的 VM 和 VDRAIN 引脚的绝对最大值为 45V。

    话虽如此、DRV8353 具有您要查找的评估模块、可在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/DRV8353RS-EVM

    https://www.ti.com/tool/DRV8353RH-EVM

    DRV8353 还具有硬件和 SPI 型号、用封装名称末尾的 H 或 S 表示。 因此、例如、如果您要通过 SPI 与 DRV 进行通信、请确保选择 SPI 型号

    在这些页面上、您可以通过底部附近的链接之一、在 EVM 用户指南中找到有关评估模块的更多信息。

    至于软件、您可以使用此 EVM 提供的 instaspin FOC GUI(启动速度更快,但可定制性更差)、也可以按照说明通过 SDK 设置 FOC 固件(设置起来较难,但可定制代码更多)

    链接到以下内容:

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLVUB79

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLVUBH8

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可爱的男人,谢谢你,这证实了我需要的一切。  

    你是最棒的!

    Smileyμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nathaniel、

    没问题!

    我将继续并关闭此主题、但如果您有其他问题、请随时创建另一个主题。

    谢谢、

    Joseph