This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842EVM:如果有负载、EVM 输出异常...

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550122/drv8842evm-evm-output-abnormal-if-there-is-loading

器件型号:DRV8842EVM


工具/软件:

尊敬的团队:

客户测试 DRV8842EVM 和 VM 输入为 32V、并且 I0~I4 全部为“1",“,以、以设置满量程电流输出。

但是、如果没有负载、输出波形就没有问题。

  

在连接加载期间、输出波形出现异常。

  

我可以检查是否有任何调试方向?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的发布。  

    用于测试的负载是多少? 请指定其 DCR 电阻和 L 电感。 使用的 VREF 输入电压和 RIsense 电阻值是多少?  

    此致、Murugavel