This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:GUI 连接问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549990/drv8889-q1evm-gui-connection-issue

器件型号:DRV8889-Q1EVM


工具/软件:

团队、

客户已收到 用于性能评估的 DRV8889-Q1EVM、他们正在按照 EVM 用户指南文档进行初始启动。 但是、GUI 显示以下屏幕、无法继续执行下一步。 请告知我们连接失败的预期问题/原因(硬件未连接)。

  • GUI: 1.0.0 版本
  • 波特率:9600
  • DRV8889-Q1EVM 通过 USB 电缆供电和连接。
  • 已下载 TI Cloud Agent
  • 尝试了 GUI 重新安装、尝试了不同的 GUI 版本、PC 重新启动等、但没有改善。

此时、客户尝试了 GUI 的“Download target program“项、然后 GUI 显示以下错误消息。

此致、

Michael。