This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM 和 DRV8353SMRTAT 无传感器电机控制

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM, DRV8353M, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550135/drv8353rs-evm-and-drv8353smrtat-sensorless-motor-control

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8353MDRV8353

工具/软件:

大家好、我想驱动没有霍尔效应传感器的电机。 我是否可以使用 DRV8353RS-EVM 来实现这一目的? 我还可以使用 DRV8353SMRTAT 电机驱动器来实现这一目的吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Murat

    DRV8353RSEVM 可与我们的无传感器 FOC GUI 配合使用。

    DRV8353RS-EVM 用于具有集成降压功能的 DRV8353 驱动器、具有 48 个引脚、而 DRV8353SMRTAT 只有 40 引脚。 遗憾的是、我们没有 DRV8353M 型号的 EVM。

    此致、

    Akshay