https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549113/drv2700
部件号:DRV2700工具/软件:
尊敬的 Texas Instruments 支持团队:
我目前正在设计一种使用反激式模式 DRV2700 来驱动压电式执行器的设计。 我已经查看了数据表和应用手册、希望从以下几个技术要点进行澄清:
-在反激模式下, SW 引脚可以承受的最大电压是多少? 数据表指定为 120V、但在反激模式原理图中、SW 引脚似乎连接到 VDD (3.3V 至 5V)。 请您澄清一下这种明显的差异吗?
-在数据表原理图中、VDD 和 SW 似乎是连接的、但在我的应用中 、我正在考虑通过单独的电源为它们供电:用于 VDD 的 3.3V 稳压器和用于 SW 的 12V 或 24V 电池(连接到变压器初级侧)。
这种分离是否可以接受、我们是否应该遵循任何特定的布局或接地注意事项?
- VDD 和 SW 的最大建议电流水平是多少(反激模式)?
任何有助于确保在此配置下安全高效运行的设计建议或文档都将非常感激。
感谢您的支持。



此致、