This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8235:DRV8234 与 DRV8235 的问题比较

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8234, DRV8235, DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550731/drv8235-question-on-drv8234-vs-drv8235

器件型号:DRV8235
主题中讨论的其他器件:DRV8234DRV8214

工具/软件:

尊敬的团队:

我对 DRV8234 和 DRV8235 有一个快速问题。

两者似乎都使用纹波电流检测、但为什么 DRV8235 不支持位置控制、而 DRV8234 不支持位置控制? 它与纠错有关吗?

此外、对于仅需要速度控制的电机、DRV8235 是否是更好的选择?


感谢您的见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DRV8234 和 DRV8235 均属于同一系列产品、但您是正确的、DRV8235 没有纹波计数。 纹波计数仅用于 DRV8214 和 DRV8234、是一种开环位置控制形式。  

    上表显示了该系列中的所有器件及其功能集。  

    是的、我认为如果只需要速度调节、我推荐使用 DRV8235。

    此致、

    David