This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8838:PH/EN 引脚中的 PWM 输入

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8838, DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550526/drv8838-pwm-input-in-ph-en-pins

器件型号:DRV8838
主题中讨论的其他器件: DRV8837

工具/软件:

我想测试是否可以使用 DRV8838 驱动压电元件。

我希望生成一个驱动波形,其中每个周期输出正电压,负电压,并按顺序输出 0V (总频率:50–100kHz)。

问题:如果我以不同的占空比向 PH 和 EN 引脚输入 PWM 信号以创建该波形、IC 是否会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noguchi-San、

    感谢您的问题。

    问题:如果我以不同的占空比向 PH 和 EN 引脚输入 PWM 信号以创建该波形、IC 是否会出现任何问题?

    IC 通常不会有问题。 当 PH 和 EN 都为 0 时、输出将处于制动电流再循环模式。 确保再循环电流不超过 IOCP 阈值、尤其是在压电式 IF 生成电压输出时。 请参阅数据表中的下表。 您 可以考虑将 DRV8837 用于 IN1 和 IN2 的 PWM 输入、当它们都为 0 时、输出将处于高阻态。

    您提到了驱动压电元件。 虽然该器件不适用于此负载、但只要应用中的绝对最大额定值和建议运行条件符合要求、就可以使用它。 一些压电式元件可能具有串联的电感器、这可能导致感应的电压更高。 确保不会发生这种情况。 谢谢你。

    此致、Murugavel