This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:DRV10970PWPR 问题–电机抖动和 W 相位输出无 PWM

Guru**** 2516190 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970, MCT8316Z, MCT8315Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543614/drv10970-issue-with-drv10970pwpr-motor-jerking-and-no-pwm-on-w-phase-output

部件号:DRV10970
主题中讨论的其他器件: MCT8316ZMCT8315Z

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用的器件  DRV10970PWPR  以驱动 A  无传感器 BLDC 电机 、但我在启动过程中遇到了问题。 电机仅抖动、不会开始旋转。 在使用示波器进行检查时、我会观察到 PWM 信号开启  u   V.  输出、但有  W 相输出端无 PWM(引脚 11)

以下是我的设置的详细信息:

  • IC:  DRV10970PWPR

  • 电机:  BLDC 驱动器

  • 电源电压:  [12V 直流]

  • PWM 控制输入:  Arduino Nano

观察到的行为:

  • 电机只会产生轻微抖动、不会进入闭环换向模式。

  • U 相和 V 相显示 PWM 输出、但 W 相位保持非活动状态。

问题:

  1. 开环启动期间这是正常行为、还是指示存在配置/硬件问题?

  2. 什么因素可能会阻止 DRV10970 为 W 相供电?

我提到了数据表、但希望您提供指导或执行任何故障排除步骤。

此致、

Gowthaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthaman:

    DRV10970 是基于霍尔传感器的驱动器。

    将会出现换向。

    请参阅数据表。

    “ DRV10970 加电时、开始根据霍尔传感器信息以梯形通信模式驱动电机。 如果连接了所有三个霍尔传感器、则换向逻辑依赖于所有三个霍尔传感器。 如果仅连接 U 相霍尔传感器(V_HP 悬空)、DRV10970 开始以单霍尔传感器模式驱动电机“

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的回答。  

    请确认电机驱动器“DRV10970PWPR"是否“是否支持 BLDC 电机 PN “2622s006b-8-1"。“。如果支持、请满足连接时需要考虑的任何特殊要求。

    此致、

    Gowthaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthaman:

    如果您下载了数据表、是否可以在此处共享数据表?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EN_5F00_2622_5F00_B_5F00_DFF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthaman:

    我将查看数据表、并在明天之前答复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthaman:

    您能否为此验证 MCT8315Z/MCT8316Z?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.