This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:电机 CAN 't SPIN

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1545282/mcf8329a-motor-can-t-spin

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件:MCF8329EVM

工具/软件:

您好 专家

我尝试使用 MCF8329EVM 旋转电机、但却失败了、请帮帮我

我使用的电机是 M-2310P-LN-04K(大多数 TI 使用的演示)

更详细的内容应该在第一个下面

e2e.ti.com/.../motor_5F00_info2.pdf

硬件设置:

电源:15V 最大 5A  

EVM 设置遵循 GUI Motor Studio 中的指南进行操作。

我得到了前一位同事的参数设置、如下所示

我更改了可从 E2E 常见问题解答中下载的 json 文件 8. bldc_Pump_3A_200Hz_MCF8329A_v1.json(可在高达 5A 的电流下工作)   

将 0x80 ~0xAE 的寄存器替换为上图中先前同事的值。

我获得了如下所示的 json 文件  

e2e.ti.com/.../BLDC_5F00_Pump_5F00_3A_5F00_200Hz_5F00_MCF8329A_5F00_vyu.json

将其加载到步骤 1

然后转到步骤 2

将极对更改为 8 并运行 MPET

但电机不能由于以下误差而旋转

我遗漏了什么? 请引导我、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们将回复您、提供更多详细信息。

    您是否研究过调优指南?

    目标是什么?

    对于无负载的电机、具有 1M Ω 分流器的 MCF8329 EVM 的分辨率可能过低、如果将其加载为 5A、则是合理的。

    请勿将电流阈值设置得太高、请检查控制器故障设置是否存在阈值。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    是的、我已经阅读了调优指南。  

    目标是我需要熟悉您的系统、有客户使用 MSPM0 来控制 MCF8329、我将来会为他们提供支持。

    因为我的电源可以输出 5A 的最大电流。

    那么、您建议我将分流电阻器更改为 10m Ω 吗?

    请勿将电流阈值设置得太高、检查控制器故障设置是否有阈值。

    您是指 HW_LOCK_ILIMIT 和 LOCK_ILIMIT 吗? 我已经尝试将它们设置为 80%和 75%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    希望您能够使用另一个 e2e 主题中提供的 JSON 文件旋转电机。 如果是、可以关闭此主题。

    谢谢、

    Dhinesh