This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:电流监控器精度

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1, MCF8329RRYEVM, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543191/mcf8329a-q1-accuracy-of-current-monitor

器件型号:MCF8329A-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8329RRYEVMMCF8329A

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否通过 I2C 阐明从器件到外部 MCU 的 MCF8329A-Q1 电流监控功能的精度 (%)?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    这是估算的电流、非常接近、在电机驱动时工作。

    由于死区时间效应、精度会受到影响。

    这不是基于硬件的测量、因此我们不对其进行表征。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持。

    我知道、精度取决于外部 FET 的规格。 我是对的吗?

    那么、根据 MCF8329RRYEVM 或 MCF8329AEVM、您是否有任何特定的此精度值?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持。

    如果有上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    MCF8329A 不直接测量总线电流。 它是根据我们通过外部分流电阻器测量的电机相电流计算得出的。  

    有几种 EEPROM 配置、如“单分流器消隐时间“和“数字死区时间“ 、也会影响总线电流计算、这就是我们无法在此处指定总线电流精度的原因。

    谢谢、

    Dhinesh