This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:我想问一下展频技术的运行情况。

Guru**** 2517640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548205/mcf8329a-i-would-like-to-ask-about-the-operation-of-the-spread-spectrum-technique

器件型号:MCF8329A


工具/软件:

您好:

我想问一下展频技术的工作原理。

根据数据表、SSM(展频调制)似乎用于改进 EMI 性能。 我对频率范围的定义以及能否自行配置或调整频率带宽很好奇。

另外、在这种情况下、“频率“和“SSM"是否“是否指栅极驱动器信号、特别是连接到驱动器的外部 MOSFET 的开关频率?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误响应。

    SSM 用于器件 CPU 时钟。 用户只能通过配置 PERI_CONFIG1 寄存器中可用的 SPREAD_SPECTRUM_MODULATION_DIS 位来启用/禁用 SSM 功能、展频不可配置。

     在 启用或禁用 SSM 的情况下、外部 MOSFET 的开关频率不会受到影响。

    谢谢、

    Dhinesh