This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:在 3V3 环境中使用 DRV8714

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550107/drv8714-q1-using-drv8714-in-a-3v3-environment

器件型号:DRV8714-Q1


工具/软件:

您好团队、在 3V3 环境中使用此器件是否有任何问题? 意味着将 DVDD 连接到 3V3、并且可以使用此电平驱动所有其他逻辑(即 SPI、数字输入/输出)。 非常感谢 Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 DRV8714-Q1 可与 3.3V DVDD 和 3.3V I/O、SPI 一起使用。

    此致

    Shinya