This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:并行驱动器反向馈送和浪涌

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8213, DRV8212, DRV8837, DRV8262, DRV8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548600/drv8837-parallel-drivers-backfeeding-and-inrush

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件: DRV8262DRV8871、DRV8213、DRV8212

工具/软件:

大家好、我们电机驱动器存在一些浪涌电流问题、这些问题通过输出端的串联电阻器解决。

不过、我们正在诊断一些通过对输入电源进行下电上电而解决的潜在问题。 我们不确定它是否来自以这种方式使用驱动程序。 此原理图包括两对驱动器、其中每对驱动器都具有输入逻辑和电源以及并联输出。

这是否可能导致回送、如果是、您是否有办法建议解决此问题?

谢谢、

Nikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikh、

    即使输入并联、如果布线长度或宽度存在任何差异、时序仍可能会出现不匹配。 如果下电上电解决了问题、则表明内部故障已清除、并且 DRV8837 正在复位。 这可能会由启动期间的异常电压电平或电流路径触发。

    DRV8837 不适用于与输出直接并联的情况。 如果需要更高的电流、请考虑使用专为并联运行设计的驱动器或具有更高电流能力的单个驱动器。

    应用是什么以及需要多大的电流?  

    对于更高的电流需求、DRV8871 是 DRV8837 的升级版、该 器件提供的电流高达 3.6A、具有简单的接口和强大的保护特性。 如果需要并联运行、DRV8262 通过组合其双路 H 桥支持高达 4A 的电流、使其非常适合紧凑的高性能电机控制。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、感谢您抽出时间回答我的问题。 我们正在调查您在答复中提到的可能的故障原因。

    触发此故障是否会使芯片在内部更有可能在下电上电/复位后触发? 是否有任何可能导致芯片内部降级的因素? 我们正在尝试确定我们的设置是否对驱动程序造成了内部或外部问题。  

    我们希望每个输出的最大电流为 3A。 您是否销售任何具有潜在过流保护功能(例如浪涌电流)的此类元件? 我们要驱动具有非平凡电容的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何可能以与 DRV8837 类似或更高的频率运行的选项? 再次感谢您对此问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、很抱歉有很多后续问题、但是您知道是否可以像这样并行连接单个 DRV8837 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikh、

    DRV8837 的输出不能并联、如图所示。 DRV8212 和 DRV8213 是您可能感兴趣的类似产品。 与 DRV8837 相比、它们具有相同的功能、但引脚排列不同、并且支持高达 4A 的峰值浪涌电流。

    DRV8212 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    DRV8213 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    David