This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:睡眠模式下的高电流消耗

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549165/drv8313-high-current-consumption-in-sleep-mode

部件号:DRV8213


工具/软件:

大家好、

我们在其中一个设计中使用 DRV8213、并遇到了一些对该器件低功耗的障碍。

当前设置:

VDD = VM = 3V   

VREF — 分压器设置为 1.2V(1.8M Ω/1.2M Ω)

IMODE - VDD

GAINSEL - VDD

SMODE - GND

当 IN0 和 IN1 都设置为 0 时、器件的电流降至~95uA。  

当 I 移除 VREF、IMODE 和 GAINSEL 的电源时、功耗降至~20uA

有人知道为什么会发生这种情况? 它远高于数据表中规定的 20-60nA。

此致、

Ivaylo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivaylo:

    感谢您的联系。

    首先要注意的是、VM 上的 3V 远低于建议的最小工作电压 8V。

    至于睡眠电流、我们的数据表将该值规格为 500uA 至 800uA 、在 24V 的 VM 值下进行了测试。

    您参考数据表中的 20nA 至 60nA 值是什么?

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我放了错误的器件型号、那就是 DRV8213

    我们使用的是 RTE 型号、因此从技术上来说它是 10nA 至 20nA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivaylo:

    感谢您的更新、这更有意义。

    器件的行为应符合规格。  

    您能否绝对确定 VM 上没有其他设备会在您的电路板上汲取电流?  

    如果您能够分享电路板的原理图、我将能够仔细检查。

    之所以提出这个问题、是因为器件不可能不符合该规格、然后就无法通过我们的密集筛选流程、因此我怀疑该 VM 电源轨上可能还有其他东西在消耗电流。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复 Joseph。
    遗憾的是、我无法分享完整的原理图、但我可以附上电机驱动器配置的屏幕截图、只有 MCU 和电机驱动器已通电。  

    当电机驱动器完全断电时、MCU 上的电流消耗为 3.52uA。  

    一旦向电机驱动器供电、在 tAUTOSLEEP 之后、 该模式就会变为约~95uA。

    如果 I 移除 VREF、IMODE 和 GAINSEL 的电源、其电流会降至约 20uA。

    请注意、R7 和 R8 已分别更改为 1.8Mohm 和 1.2Mohm。

    此致、

    Ivaylo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想澄清一点、这是电机驱动器与 MCU 的总电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ivaylo:

    DRV8213 RTE 封装的双电源允许 VCC 提供电源、以在 VM 降至 0V 时保持内部逻辑唤醒。  

    “在 RTE 封装中、当 VVCC < VVM 时、DRV8213 会从 VM 引脚而不是 VCC 引脚 (IVM) 汲取运行电流。 在这种工作条件下、IVCC 通常小于 500nA。 当 VVCC > VVM 时、VCC 引脚为器件提供运行电流、VM 引脚只产生负载所需的电流。 当 VVCC = VVM 时、两个电源引脚均可提供运行电流。 有功电流通常小于 1.9mA。“

    如果可能、您是否可以尝试将 VM 增加到 3V(可能是 5V)以上、看看这样是否会提高睡眠电流值?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    似乎我的问题是、当我切断布线时、中间粘有一块铜、导致它消耗额外的电流。  

    尽管是这种情况、但在连接所有引脚时仍然无法进入低功耗模式。  

    如果切断为 Vref、IMODE 和 GAINSEL 供电的布线、电路板将进入低功耗状态。

    我是否需要更改设计、以便这些引脚由 MCU 供电、而不是直接由 VCC 供电?

    Vref、IMODE 和 GAINSEL 切断时的电流约为 3.5uA、这是仅 MCU 运行时的预期值。

    如果为 Vref、IMODE 和 GAINSEL 供电、电流会跳至约 78uA。

    此致、

    Ivaylo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivaylo:

    这是合理的、因为 VREF、IMODE 和 GAINSEL 引脚具有相似的内部结构。  

    由于它们被上拉至 VVCC=3V、因此看到电流消耗的这种增加是有意义的。 直接从 MCU 供电有助于保持较低的睡眠电流。  

    此致、

    David