This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:芯片手册有一个睡眠引脚。 应该如何在通信期间设置它

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551277/drv8889-q1-the-chip-manual-has-a-sleep-pin-how-should-it-be-set-during-communication

器件型号:DRV8889-Q1


工具/软件:

SPI 通信的第一个帧是完美无缺的。 稍后、《芯片手册》从睡眠引脚到 SPI 通信的最大时间为 200 秒。 每次通信时、我们是否都需要上下拉 SLEEP 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    感谢您的提问。

    请参阅数据表中的下面内容。 对于 SPI 通信、nSLEEP 必须为高电平、器件必须处于唤醒状态。 在唤醒后首次通信之前的 nSLEEP 上升沿之后、MCU 必须等待 tWAKE、然后再执行 SPI 事务。 对于 DRV8889A-Q1 器件、tWAKE 最大为 200 μs 对于 DRV8889-Q1、tWAKE 最大为 0.9ms  

    每次通信时、我们是否都需要上下拉动 SLEEP 引脚?

    编号 如果器件进入睡眠状态 nSLEEP = 0、则所有写入的 CONFIG 寄存器都将复位为其默认状态。 写入 CONFIG 寄存器后唤醒后、器件必须保持唤醒状态。 如果器件进入睡眠状态并唤醒、则必须再次重新配置 CONFIG 寄存器。

    nSCS 引脚必须在每个 SPI 事务帧之间为高电平。 请参阅数据表中的下面内容。 谢谢你。

    此致、Murugavel