This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:使用带有节能器的接触器时出现电流故障

Guru**** 2517600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1, TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543836/drv3946-q1-current-fault-when-using-contactor-with-economizer

器件型号:DRV3946-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HTC30-Q1

工具/软件:

您好:

我 在带有内置节能器的接触器的应用中使用 DRV3946-Q1。  我看到一些奇怪的行为、驱动器 IC 在低侧产生过流误差。

高侧开关: TPS1HTC30-Q1

  • 在测试期间始终亮起
  •   当低侧故障跳闸时、FAULTn 信号会变为低电平~40us、但会自行恢复(不会打开高侧开关)
    • 锁存器被拉至高电平、因此预计故障会锁存高侧开关、并且需要切换锁存器才能重新启用、但尽管出现 FAULTn 变为低电平、但不要看到开关关断
  • 在高侧开关峰值时测得的电流为 10.5A
  • 高侧开关过流限值预计为 16A (R_ILIM = 0 Ω 至 GND)。

低侧开关: DRV3946-Q1

  • 我们已经尝试 将峰值和保持电流限值更改为 2A 保持、4A 峰值更改为其最大设置 0xFF
  • IPROPIx 电阻为 10.7k Ω
    • 我们在此引脚和 MCU 之间有一个外部 RC 滤波器、用于测量 4.7k Ω+ 470nF 的模拟电压
    • 使用这个外部 RC 滤波器、我们发现 DRV 测量电阻为 4.7k Ω
    • 我们尝试了调整或移除外部 RC、DRV 会测量预期的电阻(10.7k Ω)
  • 通过 IPROPIx 上的外部 RC (DRV 报告的电阻= 4.7K)、我们有时会在使用内置节能器驱动接触器时遇到过流跳闸
  • 如果 IPROPIx 上没有外部 RC (DRV 报告的电阻= 10.7k)、我们在使用内置节能器驱动接触器时会反复出现过流跳变
  • 当尝试使用没有节能器的接触器时、电路会按预期工作

将 DRV3946-Q1 与具有节能器的接触器一起使用时、是否有建议的配置?  您认为让 DRV 检测到正确的电阻会导致更多的过流故障吗?  如果测得的电流(在高侧开关上测量)小于 11A、为什么 DRV 会报告过流?

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    感谢您的问题。 我 还有一些问题要缩小这个问题的范围。

    [quote userid=“581828" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543836/drv3946-q1-current-fault-when-using-contactor-with-economizer 通过此外部 RC 滤波器、我们发现 DRV 测量电阻为 4.7k Ω

    -这是来自 MEAS5 和 MEAS6 寄存器吗?

    -除了 4.7K/47nF 以外、引脚上是否连接了其他任何器件。 最好在上电期间查看 RIPROPI 引脚的波形。

    [引述 userid=“581828" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543836/drv3946-q1-current-fault-when-using-contactor-with-economizer
    • 通过 IPROPIx 上的外部 RC (DRV 报告的电阻= 4.7K)、我们有时会在使用内置节能器驱动接触器时遇到过流跳闸
    • 如果 IPROPIx 上没有外部 RC (DRV 报告的电阻= 10.7k)、我们在使用内置节能器驱动接触器时会反复出现过流跳变
    [/报价]

    -您能否确认触发了哪个故障。 您能提供状态寄存器读数吗

    [引述 userid=“581828" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543836/drv3946-q1-current-fault-when-using-contactor-with-economizer
    • 当尝试使用没有节能器的接触器时、电路会按预期工作

    [/报价]

    -你能提供电流和输出节点波形加电,无论有没有节能器。

    -您还可以提供接触器的电阻和电感。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    感谢您提供详细的波形。 请给我一天的时间来回顾一下、我将在 07/28 之前回复您。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    再次感谢您提供详细的波形。

    除 RC 电路外、没有其他任何连接到 IPROPI1 引脚的产品(如前所述,IPROPI2 当前未连接任何产品)

    图 1:板上电时 IPROPI1 引脚

    上电期间、我们通过强制施加电流 IPROPI 引脚并根据已知阈值进行测量来测量 RIPORPI、请查看下面的示例波形。 从您共享的波 形可以看出、RC 波形看起来已损坏。  

    但是,我觉得没有 RC 的波形也不是按照预期看. 您能否确认信号悬空并且不会转到原理图中的其他页面(如 MCU 输入等)  

    [引述 userid=“661614" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543836/drv3946-q1-current-fault-when-using-contactor-with-economizer/5942970
    图 2:板上电时 IPROPI2 引脚

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当遇到第二个问题时、大约 80ms 似乎存在高电流并进入 LSOCP。

    [引述 userid=“661614" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543836/drv3946-q1-current-fault-when-using-contactor-with-economizer/5942970
    图 4:DRV3946 CH2OUT 和 IPROPI2 波形放大首次闭合尝试

    我浏览了接触器的数据表、但找不到原因。

    从波形我也可以理解、没有节能器的 CH2 所产生的波形成功连接。  

    对于终端系统、您是否计划考虑使用节能器? 还是没有它。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    在获取电路板上电波形时、似乎我还有一些额外的探头连接到 IPROPI 引脚。 我能够重新评估这些结果、得到了 CH1 的图 1(包含 RC 滤波器)和 CH2 的图 2(无滤波器)。 我验证了电路板布局布线、没有其他任何器件连接到 IPROPI 引脚。


    图 1:板载上电时的 CH1 IPROPI 引脚测量


    图 2:板载上电时的 CH2 IPROPI 引脚测量
    我注意到的一点是、引脚上的最大电压并非总是与 CH2 相同。 有关电路板上电的不同捕获图、请参阅图 3 和图 4。 这些值是否在预期范围内?


    图 3:板载上电时的 CH2 IPROPI 引脚测量 — Vmax ~= 0.888V


    图 4:板载上电时的 CH2 IPROPI 引脚测量 — Vmax ~= 1.16V

    关于带有节能器的接触器上 CH2 的尖峰、我捕获了事件的特写镜头、如下方图 5 所示。 我上次响应的图 5 中捕获了类似的波形。


    图 5:具有经济控制器的接触器上的 CH2 过流事件

    似乎电压首先开始变化、但我不知道为什么接触器在这种情况下会拉出更多电流。 您希望 DRV3946 与节能型接触器一起工作吗? 您是否有推荐的寄存器配置可以尝试此设置?

    您是正确的、我使用相同的配置成功地让不带节能器的接触器闭合。 我只需打开接触器并拆焊节能器电路、然后直接连接到线圈进行测试。 我们的标称配置将支持不同供应商提供的各种节能型(最常见)和一些非节能型接触器。 我们试图让通用配置正常工作、但我们很惊讶地看到这种节能型接触器上出现 OCP 错误、因为我们本来希望它更易于控制。 如果您对寄存器配置有建议、我不胜感激。
    我已经尝试在 100%占空比下使用非调节模式、但仍会收到 OCP 错误。

    感谢您的帮助、期待您的答复。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    感谢更新后的波形。

    从图 2 和图 3 可以看出、电压变化几乎为~30%。 这看起来很高。  一个后续操作是查看 MEAS6 寄存器、看看寄存器值是否发生了类似的变化。 这将有助于我们确定是否存在任何与测量相关的问题。

    谢谢、
    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    还增加了第二个问题。

    节能器和 DRV3946 之间的交互也取决于节能器的运行。  

    在系统层面上电流调节是由节能器还是 DRV3946 来完成的。 如果要使用节能器进行电流调节、DRV3946 可以选择执行恒定占空比(请参阅下面的内部调节禁用设置)。

    有关这方面的更多详细信息 、请参阅数据表的 6.3.5.2 固定频率、可变 占空比模式和 6.3.5.3 固定占空比可变频率模式部分。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:  

    很抱歉耽误回复。

    我获得了更多电路板上电波形、以确认 CH2 的 IPROPI 线路上测量电压的可变性。 我进行了四次测量、前三次测量的最大电压分别为 1.24V、1.20V 和 1.24V、并具有与下图 1 中类似的波形。 第四次测量结果不同、最大电压为 0.80V、波形如图 2 所示。 每次测量的 MEAS6 寄存器值为:

    1. 0xAE57
    2. 0xAE57
    3. 0xAE57
    4. 0xAD57

    图 1:电路板上电 CH2 IPROPI 测量(尝试#3)

    图 2:电路板上电 CH2 IPROPI 测量(尝试 4)

    关于没有规定的配置、我取得了一些成功、但并非在所有情况下都是如此。 我们的电路板上有 QTY 3 DRV3946、我有几种用于测试的 RC 滤波器配置。 每个驱动器的 IPROPI 电路如下:

    • 驱动器 1、CH1:
      • RIPROPI = 10.7kΩ
      • 滤波器值:
        • R = 4.7kΩ
        • C = 470nF
    • 驱动器 1、CH2:
      • RIPROPI = 10.7kΩ
      • 滤波器值:无(移除了滤波器电路)
    • 驱动器 2、CH1:
      • RIPROPI = 10.7kΩ
      • 滤波器值:
        • R = 4.7kΩ
        • C = 470nF
    • 驱动器 2、CH2:
      • RIPROPI = 10.7kΩ
      • 滤波器值:
        • R = 4.7kΩ
        • C = 470nF
    • 驱动器 3、CH1:
      • RIPROPI = 10.7kΩ
      • 滤波器值:
        • R = 100kΩ
        • C = 470nF
    • 驱动器 3、CH2:
      • RIPROPI = 10.7kΩ
      • 滤波器值:
        • R = 100kΩ
        • C = 22nF

    您将注意到、在驱动器 3 上、我们将 RC 滤波器电阻更改为 100kΩ、以尝试在驱动器在启动时测量 RIPROPI 时尽可能减小滤波器的影响。 但是、我们无法关闭驱动器 3 上的通道。驱动器 3 的 MEAS5 和 MEAS6 的结果如下:

    • MEAS5:
      • RIPROPI:0xBA
      • VIPROPI:0x4C
    • MEAS6:
      • RIPROPI:0xB8
      • VIPROPI:0x4D

    根据第 5.5 节第 13 页、这两个测量值都在 10kΩ IPROPI 电阻的范围内

    对于所有驱动器、我们都使用节能型接触器并设置如下所示的软件配置。 关闭命令为 CHx_CTRL = 0x3。

    Config A 寄存器的结构

    static constexpr ConfigRegisterDataRegA kDefaultConfigRegisterAData{
            .peak_current_setting_ch1 = 0xe4,
            .hold_current_setting_ch1 = 0x51,
            .peak_current_setting_ch2 = 0xe4,
            .hold_current_setting_ch2 = 0x51,
            .uclo_threshold_ch1 = 0x2,
            .ripple_threshold_ch1 = 0x4,
            .pwm_cycle_skip_dis = false,
            .uclo_threshold_ch2 = 0x2,
            .cycle_skip_w_dis = false,
            .ripple_threshold_ch2 = 0x4,
            .vdd_ov_filter = 0x0,
            .vdd_uv_filter = 0x0,
            .pvdd_ov_filter = 0x0,
            .pvdd_uv_filter = 0x0,
            .peak_time_setting_ch1 = 0x8,
            .peak_time_setting_ch2 = 0x8,
            .slope_compensation_enable_ch1 = false,
            .enable_pin_config = false,
            .ocv_filter = true,
            .uclo_fault_filter = 0x4,
            .clamping_time_max_threshold = 0x3,
            .clamping_time_min_threshold = 0x0,
            .peak_ramp_time_min_threshold = 0x0,
            .hold_ramp_time_max_threshold = 0x3,
            .hold_ramp_time_min_threshold = 0x0,
            .nfault_pin_config_3 = false,
            .nfault_pin_config_2 = false,
            .nfault_pin_config_1 = false,
            .nfault_pin_config_0 = false,
            .ch1_pin_turn_on_delay = 0x0,
            .ch1_pin_turn_off_delay = 0x0,
            .ch2_pin_turn_on_delay = 0x0,
            .ch2_pin_turn_off_delay = 0x0,
            .slope_compensation_ch1 = 0x00,
            .reserved_crc = 0x00,
        };

    Config B 寄存器的结构

    static constexpr ConfigRegisterDataRegB kDefaultConfigRegisterBData{
            .vdd_ov_shutoff_enable = false,
            .retry_wait_sel = 0x4,
            .spi_wd_sel = 0x3,
            .pc_reg_disable = true,
            .uclo_enable = false,
            .pvdd_ov_shutoff_enable = false,
            .spi_wd_shutoff_enable = false,
            .ot_w_action = false,
            .olp_sel = 0x3,
            .pvv_ov_w_disable = true,
            .ot_w_disable = true,
            .spi_wd_disable = true,
            .qtot_max_w_disable = true,
            .qtot_min_w_disable = true,
            .prt_max_w_disable = true,
            .prt_min_w_disable = true,
            .hrt_max_w_disable = true,
            .hrt_min_w_disable = true,
            .pc_pwm_w_disable = true,
            .ls_sns_to_disable = true,
            .hs_sns_to_disable = true,
            .ripple_u_w_disable = true,
            .ripple_l_w_disable = true,
            .low_curr_w_disable = true,
            .pvdd_uv_w_disable = true,
            .ch1_fss_sel_type = 0x0,
            .ch1_fss_sel = 0x0,
            .ch1_fc_pwm = 0x00,
            .ch2_fss_sel_type = 0x0,
            .ch2_fss_sel = 0x0,
            .ch2_fc_pwm = 0x00,
            .dis_ssc = true,
            .cp_ssc_ctrl = false,
            .startup_abist_bypass = false,
            .ch1_olp_dis = false,
            .ch2_olp_dis = false,
            .ripropi_w_bypass = false,
            .ch2_slope_comp_en = false,
            .ch2_slope_comp = 0x00,
            .ch1_ctrl_config = false,
            .ch2_ctrl_config = false,
            .reserved_crc = 0x00,
        };

    所有通道的波形如下面的图 3-8 所示:

    图 3:驱动器 1、CH1 接触器闭合波形

    图 4:驱动器 1、CH2 接触器闭合波形

    图 5:驱动器 2、CH1 接触器闭合波形

    图 6:驱动器 2、CH2 接触器闭合波形

    图 7:驱动器 3、CH1 接触器闭合波形

    图 8:驱动器 3、CH2 接触器闭合波形

    如图 7 和图 8 所示、我们得到一个 OCP_LS(我通过查看 STATUS0 寄存器确认了这一点)。 在这种情况下、初始尖峰约为 4.72V、与驱动器 1 CH2(无 RC 滤波器)的尖峰相同、只是一个成功闭合接触器。

    比较这两个驱动器的 MEAS5 和 MEAS6、我们可以看到它们都在 10kΩ IPROPI 电阻范围内、但驱动器 1 CH2 测量 0xAE(十进制 174)、而驱动器 3 CH2 测量 0xB8(十进制 184)

    我们希望能够成功闭合节能型接触器并监测汲取的电流(通过 RC 电路连接到 ADC 输入)。 这是不可能的吗? 或者、您是否可能对 RC 值有建议、我们可以尽力同时实现这两个目标?

    如果可能、最好得到一个公式、说明在计算观察到的电流以及 OCP_LS 误差触发时这些 MEAS5/6 电阻/电压代码的作用。 您是否有一个计算电流消耗的公式、该公式是 RIPROPI、AIPROPI 和在 IPROPI 引脚上测得的电压的函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    感谢您的详细答复。 让我来一遍、在下周初回复您。

    谢谢、
    Ibinu