This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:如何对 MCT8329A 进行编程?

Guru**** 2516200 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550925/mct8329a-how-to-program-mct8329a

器件型号:MCT8329A
主题:MCT8329EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我都计划使用 MCT8329A 栅极驱动器构建定制电路板。 如何对 MCT8329A 进行编程? 我可以使用 MCT8329A - GUI 工具吗? 该 GUI 工具是否仅适用于 MCT8329EVM 评估板? 我是否需要微控制器来对  MCT8329A 进行编程?  我还计划在设计定制电路板之前购买 MCT8329EVM。 您能给我详细的信息,我如何设计一个定制板和驱动电机使用  MCT8329A .  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    可以使用 MCT8329A GUI 对器件进行编程。

    2.是的、 MCT8329A -GUI 工具仅支持 MCT8329A 器件

    3.您需要外部微控制器来对 MCT8329A EEPROM 存储器进行编程。 MCT8329A EVM 附带板载 EEPROM 编程控制器、您可以使用 EVM 板微控制器对定制板 MCT8329A EEPROM 存储器进行编程。

    4. 此处的 EVM 产品页面提供了 EVM 设计文件。 您可以使用器件数据表中提供的 EVM 原理图和设计指南作为设计定制电路板的参考。 您可以共享定制电路板原理图进行审阅。

    谢谢、

    Dhinesh