This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:芯片的应用问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550986/drv8462-the-application-issues-of-chips

器件型号:DRV8462


工具/软件:

这两天我又阅读了 RV8426 的手册。 关于自动扭矩部分、我个人理解 ATQ_LRN_MIN_CURRENT 的值后发现了红色框。 您能检查一下它是否对我来说是这样吗?

由于 ATQ_LRN_MIN_CURRENT 的寄存器位仅为 5 位、因此除以 8 就是向右移 3 位的 8 位数据。 相反、ATQ_LRN_MIN_CURRENT_8 表示将 5 位值填充为 8 位、即 32*8=256





计算公式

实际初始电流值= ATQ_LRN_MIN_CURRENT×8

实际最终电流值=初始电流值+ATQLRN 阶跃(由寄存器配置的增量)。 -示例:

如果 ATQ_LRN 最小电流=24(二进制 11000b)、则初始电流=24×192mA;

如果 ATQ_LRN_STEP=32(配置值 10b)、则最终电流 224mA。

2.磁芯设置基础:( 1) 电流范围与工作负载匹配

-初始电流:应在电机最大工作电流的 30%至 50%之间选择。

原因:此范围可确保在空载条件下启动时电机的扭矩适中、可避免因电流过小而导致学习失败或因电流过大而导致过热。

-最终电流:它应该在最大工作电流的 80%和 100%之间,并且不得超过 255(寄存器上限)。 -典型情况:如果电机的最大电流为 2A ,则初始电流应选择为 0.6A 至 1.0A(对应于

ATQ LRNMIN 的当前值为 75-125。

如果最大电流为 2A、则取最大电流的 40%作为启动电流、即 0.8A。 二进制格式为 255*40%=102,102÷8=12.75 时、该值为 13、这是 ATQLRN 最小电流对应的十进制值、即 ATQ_LRN_MIN_CURRENT_01101

请检查标有红色的部件、以查看它们是否正确。 如果有任何不正确的零部件、请提供完整、详细的解释和正确的信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的问题。 您是否也有机会查看这份应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaff1/slvaff1.pdf? 

    进行学习是为了计算系统中主要由电机线圈中的 I2R 引起的恒定损耗。 应使用相关电流执行此操作、以便算法可以在下限和上限之间内插电流上的损耗。 在此之前、确定 ATQ_TRQ_MIN 和 ATQ_TRQ_MAX 值会有所帮助、这些值是对应于您希望自动扭矩保持电流(即步进电机的扭矩)范围的 8 位标量。 假设您需要 2A 的最大电流来支持系统中的最高负载扭矩。 这会定义 ATQ_TRQ_MAX 值。 为了获得自动扭矩的最大动态范围、您可以在 ATQ_TRQ_MAX = 255 时将 VREF 本身调整为输出 2A 线圈电流、这也是该参数的设置。 接下来、您必须确定可在系统中使用并可支持系统中最低扭矩要求的最低可能电流。 我们假设其结果为 1A。那么 ATQ_TRQ_MIN 必须支持 1A、即 128。  

    使用此选项、您可以设置 Learn Min(学习最小值)和 Learn(学习)步骤。 选择这两个电流坐标时应尽可能宽、但必须在 ATQ_TRQ_MIN 和 MAX 的范围内。 要计算 LRN_MIN_CURRENT、请将 ATQ_TRQ_MIN/8 分频;128/8 =  16。现在、我们需要设置 LRN_STEP。 应将其设置为一个值、使最终值接近 255、而不高于该值。 如果使用 128、那么 256 将超出范围。 因此您可以选择 64、最终值为 128 + 64 = 192。 较高值(高达 255)的损耗将通过算法在内部计算。  

    您的思考过程遵循了上述描述。 你走在正确的轨道上。 谢谢你。

    此致、Murugavel