This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8162:在 DRV8162 不再有过流跳变点之前可以设置 VDSLVL 电平的低度

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550962/drv8162-how-low-can-vdslvl-level-be-set-before-there-is-no-longer-an-overcurrent-trip-point-for-the-drv8162

器件型号:DRV8162


工具/软件:

我计划使用 PWM 信号设置 VDSLVL 引脚的电压电平、以便可通过软件对其进行调整。  如果软件设置得过低、是否不再出现 DRV8162 器件不再具有开关 MOSFET 直通保护的过流水平?

 VDSLVL 是否有低电平电压电平、从而最终关断 DRV8162、或者是否可以将 VDSLVL 完全设置为零电压以禁用任何过流阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、tekster、

    VDS 保护用作硬短路保护以防止损坏、因此选择的 VDS 值应高于较差温度条件下的最大预期电流。 不应将其用作电流限值。

    请参阅 DS 中的以下内容:  

    如果 VDSLVL 引脚断开、则禁用 VDS 监控功能。 在器件上电时锁存 VDS 监控阈值信息。

    由于它被锁存、因此无法动态更改。

    此致、

    Akshay