This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:ULC1001-DRV2911 EVM 验证

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550945/ulc1001-drv2911evm-ulc1001--drv2911-evm-validation

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题:DRV2911 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好! 德州仪器团队、

我最近从 TI 购买了 ULC1001-DRV2911 EVM、对于压电镜头部件(UL0001-环形传感器)、我从 Audiowell 传感器技术购买了该 EVM。 当我尝试使用 TI 的 ULC GUI 评估清洁解决方案时、镜头只能振动一点点、但不能像演示视频中那样排出水。

您能提出什么可能是问题吗?

是否在 GUI 中设置了默认配置/参数(仅针对您提供的镜头)? 哪种是环形换能器或圆柱形换能器?

我是否必须根据需要更改从 Audiowell 购买的压电镜头的参数?  

请帮助我进一步评估此解决方案

此致、

Selvaganapathi K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selvaganapathi、  

    GUI 中的默认设置仅适用于 TI LCS 原型。 对于 Audiowell 的自定义零件、它应具有修订后的设置。 请与他们核实将要更新的设置。 他们可能更新了 我们不知道的压电透镜器件。 我也会从我这边问他们。  

    环形或圆柱形是指压电换能器的形状。