This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329A 栅极驱动器在电机上可以驱动的最高速度是多少?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551312/mcf8329a-what-is-the-maximum-speed-mcf8329a-gate-driver-can-drive-on-a-motor

器件型号:MCF8329A


工具/软件:

您好、我想知道如何了解 MCF8329A 栅极驱动器可以驱动的最大电机转速? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    MCF8329A 的单分流器无传感器算法可驱动高达 1.8kHz(电气频率)的电机。

    谢谢、

    Dhinesh