This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714S-Q1EVM:DRV8714 输出失败

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551372/drv8714s-q1evm-drv8714-output-fail

器件型号:DRV8714S-Q1EVM


工具/软件:

DRV8714 处于半桥模式且未连接负载。 IC_CTRL1:0x86、IC_CTRL2:0x40。 GH1 导通 (BRG_CTRL1:10B)、但未测量输出电压。 发生 VDS 故障。 禁用 VDS 检查后、不会报告故障、但仍然没有测量电压。 连接负载且 IDRV_CTRL 设置为最大值时、电机仍然不会运行。 还有哪些其他潜在问题需要调查? 谢谢。 ​

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。

    请确保 VDAIN 按如下所示正确连接。

    基准原理图可在此处参考。

    https://www.ti.com/tool/DRV8714S-Q1EVM

    以下是简单的升压指南。 可以推荐

    .e2e.ti.com/.../DRV8714_5F00_18_5F00_Reg_5F00_setup_5F00_Guide.pptx

    此致

    Shinya