This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:读取连续的 SPI 寄存器(自动递增)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551460/drv8353-reading-consecutive-spi-registers-auto-increment

器件型号:DRV8353


工具/软件:

您好:

我们的应用中 通过 SPI 在非常紧密的控制环路上控制多个 DRV8353S。 我很感兴趣的是读取器件的寄存器尽可能有效(寄存器 0 至 3)。 我想知道此器件是否允许读取自动递增地址寄存器(例如,如果我读取寄存器 0 但继续 在时钟沿输入数据、那么器件是否会从寄存器 1 寄存器 2 等返回数据?)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    感谢您联系我们。  

    我认为 DRV8353 没有自动递增 SPI 读取功能。  

    要读取每个寄存器、需要对每个地址 0 至 3 执行完整读取命令。  

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、谢谢。 这是我的怀疑,但只是想确认。

    此致、

    Eduardo Garcia