This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:文档请求

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550667/drv3256-q1-document-request

器件型号:DRV3256-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好、  

尊敬的【收件人姓名】:

我们目前正在研究 基于 180W/48V 传感器的 BLDC 电机 应用、并正在  为我们的设计选择合适的栅极驱动器单元 (GDU)。

器件型号:
DRV3255EPAPRQ1
DRV3256BEPAPRQ1

为了继续进行详细分析、我们建议您申请获取 完整的数据表 和  候选 GDU 的评估原理图。

注: 我已经在线提交了一个申请、当前状态为“待处理“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的提问! DRV3255 和 DRV3256 是汽车安全器件、因此、如果需要访问数据表、那么您可以与当地的德州仪器销售办事处合作、与德州仪器签订 NDA、这将有助于授予访问权限。 如果应用不是汽车安全应用、请告诉我、根据具体应用、我们可能还有其他支持 48V 电压的器件、这些器件可能更适合。  

    此致、

    Anthony Lodi