This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:SD 故障 LED

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551875/ulc1001-drv290xevm-sd-fault-led

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

您好、

我正在测试 ULC1001-DRV290XEVM 板、除电源外未连接任何其他电源、我会看到 LED D6 亮起。 我无法运行来自按钮开关的任何预编程输出。 如果我按下 SHUTDOWN(关断)按钮、LED D6 将熄灭、直到松开该按钮。

如果我将 USB2ANY 电缆器件连接到电路板、则评估软件将不会连接。  

电路板是否有故障? 我可以做些什么来从这种状态中恢复吗? 如有任何帮助、我们将不胜感激!  

我已经检查了输入电源轨、板载电源、i2c 接口、它们看起来都是正确的。 通信通过 USB2ANY 到达电路板、因为我可以看到命令通过。 电路板未修改。 我目视检查过电路板、看不到任何明显的故障。

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    感谢您的联系。 我们会尽快提供反馈。