This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805EVM:GUI

Guru**** 2576065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8805EVM, DRV8805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551866/drv8805evm-gui

器件型号:DRV8805EVM
主题: DRV8805 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

DRV8805EVM 的 GUI 是否已移植到比 Windows 7 更现代的版本上? 如果使用更现代的操作系统、需要考虑哪些客户?

谢谢、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    感谢您的问题。

    用于 DRV8805EVM 的 GUI 是否已移植到比 Windows 7 更现代的任何地方? [/报价]

    目前没有将此 GUI 移植到更新版本的计划。

    对于更现代的操作系统、需要考虑哪些客户?

    客户可以使用 Windows 兼容模式功能并使用此 GUI。 您可以在互联网上使用 Windows 兼容模式查找、以运行专为较旧版本的 Windows 设计的程序。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    似乎可以在全步进或半步进单极模式下运行器件
    然后使用 STEP 和 DIR 的两个输入引脚控制器件。

    如果是这种情况,那么可能不需要 GUI ?

    谢谢、

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    似乎可以在全步进或半步进单极模式下运行器件
    然后使用 STEP 和 DIR 的两个输入引脚控制器件。

    是的、您回答正确。 EVM 上有一个 MSP430 MCU、可根据 GUI 设置为 DRV8805 驱动器生成这些输入。 请参阅 EVM UG — 以下代码片段。 该器件可与外部输入一起使用、无需使用 GUI。 谢谢你。

    此致、Murugavel