This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:CGVDD 选择电压额定值

Guru**** 2576075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551658/drv7308-cgvdd-selection-voltage-rating

器件型号:DRV7308


工具/软件:

您好团队:

我想问一下 DRV7308 电容的选择、

数据表的表 12-1 中提到 CGVDD1 为 GVDD 额定电容、而 CGVDD2 为 VM 额定电容。

这是一个拼写错误-  CGVDD2 优势 VM 级

客户认为必须是这样、因为 CGVDD1 和 2 似乎大致相同、并且 GVDD 远低于 VM。 如果没有、您能否分享 CGVDD2 为何需要 VM 评级?

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    这是 CGVDD2 的一个拼写错误、应是 GVDD 等级。 理想情况下、由于 GVDD2 用于提供浪涌电流来为自举电容器充电、因此 CGVDD2 与 CBSTx 之比应约为 10:1、且 CGVDD2 电容器比 CBSTx 大约 10 倍、可避免在 CBSTx 电容器初始充电期间 GVDD 上出现较大的电压骤降。

    此致、

    Anthony Lodi