This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8830:drv8830 的 SCL/SDA 引脚是否为开漏引脚?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550552/drv8830-are-scl-sda-pin-of-drv8830-open-drain-pins

器件型号:DRV8830


工具/软件:

你(们)好

drv8830 开漏引脚的 SCL/SDA 引脚是否为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的发布。

    根据数据表、它们未被称为开漏 OD 引脚。 请参阅下面的。 但是、根据 I2C 要求、提供上拉电阻器不应影响 I2C 接口的运行。 总线上的其他器件可能肯定需要 SCL 和 SDA 上的上拉电阻器。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murgavel

    客户 知道 I2C 需要上拉电阻、但客户想知道 DRV8830 的 SCL/SDA 引脚是需要具有上拉电阻器、还是可选? 如有必要、上拉电阻器是否必须连接到 VCC 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    根据该器件的引脚说明、这些电阻器是可选的。 如果提供了外部上拉电阻、则不得将其连接到 VCC 引脚。 应连接到控制器 MCU VCC 电源轨。 这些是 I2C 总线所需的标准电阻器。 如果总线已经有上拉电阻器、则不需要为 DRV8830 添加额外的上拉电阻器。 谢谢你。

    此致、Murugavel