This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:接收到 SPI 或 TRG CMD 后的部署时间

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550632/drv3901-q1-deployment-time-after-spi-or-trg-cmd-received

器件型号:DRV3901-Q1


工具/软件:

您好团队:

收到 SPI 或 TRG CMD 后的部署时间是多久?

1.假设我没有配置任何额外的延迟、设备在收到命令后实现部署的速度有多快?

2.在数据表中、我们将 TDLY_SPI 和 TDLY_TRG max 提及为 60us、它是否根据图形的两个时间都包括 DEPLOY_DLY 和 TSTART_TO?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishwas、

    如果您查看波形、一旦通过 SPI 或 TRIGGER 引脚接收到命令、该器件将执行 DEPLOY_DLY。

    一旦 DEPLOY_DLY 完成、电流上升到 ISNS_THRS 达到 TDLY 所需的时间。

    TSTART_TO 是一个超时值、可用于查看电流是否在确定的时间内上升到 ISNS_THRS、并且与部署延迟无关。

    希望这一点澄清。

    谢谢、

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu、

    此参数与波形对应的是什么?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    我已经在波形中标记了时序。  

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu、

    我觉得很困惑、因为根据波形、TDLY 的时间宽度与 TSTART_TO 相同、时间也不同。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    TSTART_TO 是超时值。

    例如、考虑以下情况

    假设 TSTART_TO 被编程为 0h (75us)

    部署延迟完成后、假设即使在 75us 后、如果电流没有上升到 ISNSTHRS、则会标记超时。  

    如果电流在 75us 之前上升到 ISNSTHRS、那么我们不会看到任何超时标志。

    谢谢、

    Ibinu