This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:带宽限制

Guru**** 2572525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552309/drv2510-q1-bandwidth-limits

器件型号:DRV2510-Q1


工具/软件:

您好团队、在我们的数据表中缺少以下问题:

——

通常、我们的直流带宽高达~ 1-2kHz。

现在、在一个新设计中、我们希望使用 DRV 来获得更宽带宽的信号。

所需信号的频带高达 12kHz ~ 16kHz。

 

现在:我在数据表中找不到短时序(RIS/下降时间)/或频率带宽方面 H 桥限制的任何特性/测量报告。

 

您能为我们提供更多有关该技术的信息吗?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    很抱歉这里缺少信息。 由于该器件是为螺线管驱动器(通常为低频)而制作的、因此无需列出带宽限制或压摆率。 也就是说、该器件可以实现 20kHz 的带宽。 这是否足以让您向前迈进?