This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:DRV3256-Q1:示例代码

Guru**** 2572535 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3256-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552217/drv3256-q1-drv3256-q1-sample-code

器件型号:DRV3256-Q1


工具/软件:

您能否提供 DRV3256-Q1 的示例驱动程序代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    DRV3256-Q1 符合 NDA、因此、如果您的公司与 TI 签订了 NDA、您可以申请访问 DRV3256 产品页面上的评估模块信息、其中包含一些适用于 DRV3256 的简单梯形换向示例代码。  

    此致、

    Anthony Lodi