This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:CONFIG_CRC_W 触发时出现问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552416/drv3901-q1-problem-on-config_crc_w-trigger

器件型号:DRV3901-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

1.客户反馈、表示 CONFIG_CRC_W 在配置 CONFIGx 寄存器后被触发。 并检查了读取寄存器值是否与写入寄存器值匹配。  

每次都可以触发 CONFIG_CRC_W。 您能提供一些想法来找出根本原因、以及我们应该如何解决此警告问题。  

2.关于关断状态诊断配置 1 和 2 寄存器、您能否提供一些指导或文档、说明我们应该如何设置这些不同的参数? 例如、对于 OFF_DIAG_WK_PD_VSEL、应该使用 1.5V 的应用场景? 或 1.8V?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    感谢您的提问。

    [报价 userid=“472868" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552416/drv3901-q1-problem-on-config_crc_w-trigger

    1.客户反馈、表示 CONFIG_CRC_W 在配置 CONFIGx 寄存器后被触发。 并检查了读取寄存器值是否与写入寄存器值匹配。  

    每次都可以触发 CONFIG_CRC_W。 您能提供一些想法来找出根本原因、以及我们应该如何解决此警告问题。

    [/报价]

    您能否确认写入的寄存器值和 CONFIG4 中的相应 CRC 寄存器值。

    [quote userid=“472868" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552416/drv3901-q1-problem-on-config_crc_w-trigger 关于关断状态诊断配置 1 和 2 寄存器、您能否提供一些指导或文档、说明我们应该如何设置这些不同的参数? 例如、对于 OFF_DIAG_WK_PD_VSEL、应该使用 1.5V 的应用场景? 或 1.8V?  [/报价]

    如果客户在输出中没有额外的电路、则应使用默认值。 客户是否使用默认设置进行了评估?

    谢谢、

    Ibinu