This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:LM51551 中的 CS 波形问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551991/lm51551-cs-waveform-question-in-lm51551

器件型号:LM51551


工具/软件:

尊敬的先生:

 我们的客户正在测试其电路板、但在输出负载处无法获得足够的电流:  无负载时输出端为 56V、输出会下降(保护?)  大于 500mA 时的转换结果。 我们可以看到 CS 引脚上显示了峰值电压。 这是否是停止输出电压栅的原因? 是否有任何将其负载增加到 1A 或更大电流的建议? 感谢您的帮助。

此致、

Gary Teng

CH1:CS CH2:Gate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、


    CS 引脚达到过流保护-> 100mV、并且信号有噪声。 您具有的 CS 电阻器为 8.3m Ω、这意味着初级侧的峰值电流限制为 12A。 但是、由于负载电流很小、我不确定 12A 的高电流在哪里。  

    可能的原因 1. 电感器饱和、如果是这种情况、请检查电感器电流或输入电流(如果匹配)。  
    2.它们在 CS 检测引脚上有很多噪声 — 必须检查更大的滤波器或更好的布局。  

    此致、

    Mounika.