This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:关于制动's 拉低位置。

Guru**** 2572535 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551138/mcf8316a-about-brake-s-pull-low-location

器件型号:MCF8316A


工具/软件:

您好的团队、

我对 MCF8316A 有 2 个问题

1.我建议制动引脚通过 10K 连接到客户 AGND、但数据表表明、如果不使用、将 PGND 通过 10K 连接。 有何不同?

如果 EVM 中的功率降压处于电阻器模式、则电阻器尺寸为 2512。 如果我在该功率降压转换器上没有负载、可以使用 0603 电阻器吗?