This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:LCS-FL-RNG15 可用性

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551990/ulc1001-drv290xevm-lcs-fl-rng15-availability

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM


工具/软件:

您好!  

我看到这篇文章,让我希望 LCS-FL-RNG15 将很快可用,但我没有收到通知,它还在库存。  

ULC1001-DRV290XEVM:LCS-FL-RNG15 的机械设计 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

您是否有关于何时可用的更新?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    我们的库存非常有限、TI.com 上未公开提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 陈海龙、  

    感谢您的答复。 我们可以做什么从有限库存中购买其中一件商品? 我们渴望得到一个样品来运行一些实验,努力利用模拟和实验来设计我们自己的外壳。  

    谢谢您、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、  

    我会推荐我们的硬件合作伙伴 HPB 的演示: https://www.ti.com/partner/HPB。 它是 适用于超声波镜头清洗 (ULC) 的一体化评估系统

    此演示需要 HPB 批准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailong Chen:

    我们已经观看了 HPB 演示(在线和现场)、它对我们的案例没有用处、因为我们想尝试不同的玻璃夹持几何形状。 与完全集成的套件相比、LCS-FL-RNG15 为我们提供了更多的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、  

    我明白了。 我将向您发送一封电子邮件、请求提供您的收货地址。 我来看看是否可以直接从实验室发货。