This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:在 MotorWare 实验室 5h 中表现出欠阻尼振荡的 IQ/ID 反馈值(移至 C2000 组)

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552117/boostxl-drv8305evm-iq-id-feedback-values-exhibit-under-damped-oscillation-in-motorware-lab-5h-moved-to-c2000-group



移到了 C2000 组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    似乎 C2000 能够帮助您解决问题

    此致、

    Yara